This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987175/ads1299-ads1299

器件型号:ADS1299

您好!

我正在使用 ADS1299进行 EEG 和 EMG 设置、但我有点困惑。 在 EEG 中、每个通道被视为基准和电极之间的差分、而在 EMG 中、它是一对电极之间的差分。 这会如何更改我的 ADS1299布局? 我是否只 需将 所有负输入/或所有正输入连接到 EEG 的基准而不是 EMG 的基准?

此外、对于将 ADS1299用于 EMG 与 EEG、是否有任何参考?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vini:

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您发帖。

    对于基准信号、ADS1299可用于差分模式测量或单端模式。 请参阅 ADS1299数据表中的图72和图73以获取参考。  

    谢谢

    -TC