请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 您好!
我正在使用 ADS1299进行 EEG 和 EMG 设置、但我有点困惑。 在 EEG 中、每个通道被视为基准和电极之间的差分、而在 EMG 中、它是一对电极之间的差分。 这会如何更改我的 ADS1299布局? 我是否只 需将 所有负输入/或所有正输入连接到 EEG 的基准而不是 EMG 的基准?
此外、对于将 ADS1299用于 EMG 与 EEG、是否有任何参考?
谢谢、