This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:VDD 和 AINx 之间的序列

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/986839/ads1015-sequence-between-vdd-and-ainx

器件型号:ADS1015

大家好、

我们的客户想知道 VDD 和 AINx 之间是否有一个序列。 在他的应用中、AINx 在为 VDD 供电之前具有输入。 数据表的第10.1节规定、

'在 VDD 稳定后等待大约50 μ s、然后再与器件 µs 通信、以便完成上电复位过程。'

但是、在为 VDD 供电之前、尚不清楚他是否可以将输入信号连接到 AINx。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    如果您查看 ADS1015数据表第7.1节(第6页)、您将看到 AINx 不应超过 VDD 300mV。  理想情况下、在建立 VDD 之前不会对器件施加模拟输入、因为存在对器件造成永久损坏的风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    非常感谢您的澄清。

    此致、

    Danilo