请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1015 大家好、
我们的客户想知道 VDD 和 AINx 之间是否有一个序列。 在他的应用中、AINx 在为 VDD 供电之前具有输入。 数据表的第10.1节规定、
'在 VDD 稳定后等待大约50 μ s、然后再与器件 µs 通信、以便完成上电复位过程。'
但是、在为 VDD 供电之前、尚不清楚他是否可以将输入信号连接到 AINx。
此致、
Danilo