This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8668:反向连接输入

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8668, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/985532/ads8668-reverse-connection-input

器件型号:ADS8668
主题中讨论的其他器件: ADS8688

尊敬的技术支持团队:

我的 ADS8668输入电路如下所示。

我仅生成0~10V 的信号发生器。 它无法实现0~-10V

因此、我尝试输入  反向连接输入(AIN_0P=0V 且 AIN_0N=0~-10V)、然后 ADS8668看起来转换正确(0~-10V)。

我知道 ADS8688仅支持单端输入。

这是数据表上的 PGA。 我想计算 PGA 电路上的上述行为。

但是、当输入范围设置为±10V 时、我不知道 PGA 行为以及 RDC 和 RFD。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    AIN_nGND 应连接到 AGND、电压应限制为 -0.1V~0.1V 以确保正常运行、不建议这样做、并且您将无法实现数据表中指定的性能、还可能损坏器件。  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale Li:

    感谢你的答复。 我知道。

    顺便说一下、  当输入范围设置为±10V 时、您能否显示 PGA 行为以及 RDC 值和 RFD 值?

    当然  、AIN_nGND 被连接至 AGND 并输入至 AIN_p

    如果您显示的话

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    我不知道包括模型在内的器件内部电路的详细信息、但是根据范围选择寄存器中的位设置正确配置了内部 PGA。 为了使用此 ADC 并实现数据表中指定的性能、  应遵循数据表中的指导和建议。

    此致、

    戴尔