This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:OVR 是什么意思、我可以忽略 OVR 还是必须避免 OVR= 1?

Guru**** 2536180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/986495/adc12dj3200-what-does-ovr-mean-can-i-ignore-the-ovr-or-i-must-avoid-ovr-1

器件型号:ADC12DJ3200

大家好、支持团队成员、

我使用的是 JMODE16、当我将采样信号的功率调大一点时、我可以看到存在超范围信号(OVR=1)、 但是、如果我忽略该 OVR 并仍然将 I 和 Q 数据转储到 HSDC Pro 软件中、我仍然可以获得结果、看起来很好。

我可以忽略 OVR、还是必须避免 OVR= 1?

例如、Fin=405MHz@3dBm (最大值)、Fnco=400m、我可以看到、在 I 数据中 OVR=1远较远、在 Q 数据中始终 OVR=1、

但是、当我将 I & Q 数据导入 HSDC Pro 时、结果似乎很好:

此致

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    OVR 表示超范围、该位指示输入信号是否已超过施加到 ADC 的射频功率值。 如果不想使用此功能、可以忽略此值。 数据表中有一节介绍了此功能的应用。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!  

    现在我明白了。 我将阅读您所选的部分、并尝试用我的注意力来理解它。 谢谢。

    此致

    Joseph