This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7863A:足够的时序信息

Guru**** 2768405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7863A, ADS7863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/984329/ads7863a-sufficient-timing-information

器件型号:ADS7863A
主题中讨论的其他器件: ADS7863

大家好、团队、

我的客户知道这样一个事实、即 ads7863A 取代了旧版本、 并且他们在设计中使用了更新版本。 遗憾的是、它们无法从 ads7863A 的数据表中获得足够的时序信息。 它们似乎找不到任何有关 ADC 从 SDI 开始读取的边沿的信息、或者在 sdoa/b 上发送第一位

提前感谢。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    感谢您发表他们的问题。

    从图2可以看出、ADS7863A 在时钟上升沿将数据移入器件、在下降沿锁存 SDI。 该器件在时钟下降沿将串行数据 A 和 B 移出、MCU 应在时钟上升沿锁存数据输出。

    串行数据 A 和 B 上的 MSB 在第4个时钟下降沿上移位。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答、但我仍有一些问题。  

    您说数据从第4个下降沿开始在 sdo 端口上计时。
    数据表显示如下:
    串行数据输出(SDOx)
    SDOx 管脚上转换后的数据在产生 RD 脉冲后的第3个下降时钟边沿生效。 以下各节详细介绍了不同的工作模式。
    这意味着什么?
    我是否可以假设 SDI 上的第一个位也在第4个下降沿锁存? 此外、ADS7863A 在上升沿将数据移入器件、在下降沿锁存 SDI、这意味着什么? 它是在下降沿还是上升沿移入数据? "数据移位"和"锁定数据"对我来说是相同的。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我的意思是、移位数据时、相应的时钟边沿会将数据更改为下一个位。 在 SDI 上、位变化发生在每个时钟上升沿、而在 SDO 上、位变化发生在每个时钟下降沿。 数据由 ADC 在时钟下降沿读取、由主机/MCU 在时钟上升沿读取。

    请参阅器件数据表中的时序图(图2)。 RD 脉冲之后的第3个下降沿与 SDO 上的第一个位转换对齐、这意味着 SDO 现在被有效数据驱动。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢你的帮助。

    ADC 将在哪个时钟沿开始锁存由 SDI 上的 MCU/FPGA 提供的数据?
    此外、"在 SDI 上、位发生在每个时钟上升沿。" SDI 信号是 ADS7863的输入信号、我知道我在上升沿更改数据、而 ADS7863在下降沿锁存数据?

    期待您的回应。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是-正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    很抱歉、我没有得到您的明确回复。 您能否共享 ADC 将开始锁存由 SDI 上的 MCU/FPGA 提供的数据的时钟边沿?

    此致、


    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Renan - ADC 开始在图2中标记为"1"的时钟下降沿锁存 SDI 数据。 这是 RD 脉冲之后的第一个时钟。

    此致、

    Ryan