Other Parts Discussed in Thread: ADS1284
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1284 我们目前正在评估 ADS1284。
我们认为 ADC 的输出稳定性高于预期、因此我们启用了内部短路功能。
但是、ADC 的输出稳定性没有提高。 请给我一些建议。
我们的评估环境如下。 评估板是我们设计的板。
AVDD:+ 5V、DVDD:3V、VREF:1V、fclk:2MHz、Config0:00010010、 CONFIG1:00101000