This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1284:稳定性

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1284

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/985831/ads1284-stability

器件型号:ADS1284

我们目前正在评估 ADS1284。
我们认为 ADC 的输出稳定性高于预期、因此我们启用了内部短路功能。
但是、ADC 的输出稳定性没有提高。  请给我一些建议。

我们的评估环境如下。 评估板是我们设计的板。
AVDD:+ 5V、DVDD:3V、VREF:1V、fclk:2MHz、Config0:00010010、 CONFIG1:00101000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否完全理解了这个问题。   您是否在输出端看到高于预期的噪声? 如果是、请告诉我您正在测量的信号类型以及您观察到的噪声级别? 此外、如果您有一个原理图、您可以分享它会很有帮助。