请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1256 我想知道 ADS1256可以在 1 -2 3-4 5-6和 单端7的差分输入中工作 8.如果可以的话,我认为 AINCOM 应该 连接到中点参考。是这样吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Xiaqing、
您可以在 ADS1256的 MUX 寄存器中看到、您可以选择任何模拟输入作为 AINP 或 AINN。 因此、您建议的配置肯定是有效的、您只需在每次要更改通道时更改 MUX 寄存器的值即可。
AINCOM 可以接地或连接到其他电压、这实际上取决于您测量的信号以及您希望如何使用 ADC 的满量程范围。 您还应考虑、如果启用了缓冲器、则输入范围会受到略微限制、并且您不应在启用缓冲器的情况下测量接地基准信号。
布莱恩