This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:差分输入和单端输入

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/985725/ads1256-differential-inputs-and-single-ended-inputs

器件型号:ADS1256

我想知道  ADS1256可以在 1 -2 3-4 5-6和   单端7的差分输入中工作  8.如果可以的话,我认为 AINCOM 应该  连接到中点参考。是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaqing、

    您可以在 ADS1256的 MUX 寄存器中看到、您可以选择任何模拟输入作为 AINP 或 AINN。 因此、您建议的配置肯定是有效的、您只需在每次要更改通道时更改 MUX 寄存器的值即可。

    AINCOM 可以接地或连接到其他电压、这实际上取决于您测量的信号以及您希望如何使用 ADC 的满量程范围。 您还应考虑、如果启用了缓冲器、则输入范围会受到略微限制、并且您不应在启用缓冲器的情况下测量接地基准信号。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我 的单端 信号 是0-VREFP 和 VREFN 接地、因此 AINCOM 可以接地。但数据表中显示 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaqing、

    是的、正如我在上一篇文章中提到的、您可以将 AINCOM 接地、也可以将 AINCOM 连接到其他电压。 数据表中仅说明了 AINCOM 不必接地、正如一些设计人员可能会推测的那样。

    如果您要测量0和 VREFP 之间的电压、则需要将 AINCOM 连接到 VREFP/2、以便能够使用 ADC 的完整代码范围。

    布莱恩