This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC114:输出移位

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/985069/ddc114-output-shift

器件型号:DDC114

大家好、

我的客户将 DDC114用于光电二极管、当在固定范围内进行测量时、它会移动大约20到30次计数。  

连接到 IN1至 IN3的光电二极管。 IN4未使用(开路状态)。 AVDD = 5V、VREF = 4.096V、DVDD = 3.3V、分辨率为20位、CLK_4X = L、 Hispd/Lopwr = H

他发现这不是由外部入射光或距离切换的波动引起的。  电源关闭后、它将返回到原始状态。

它发生在内部范围7 (87.5pF)内。 移位量会发生变化、IN1和 IN2具有几乎相同的移位量、而 IN3具有稍大的移位量。
A 侧和 B 侧在相同的时序和相同的移位量下发生。  即使在光屏蔽的情况下也会发生。 即使在这种情况下、移位量也几乎与入射光时相同。 在大多数情况下、它从小变为大、但有时它在移位前返回到小值。

您能否解释一下为什么会发生这种情况以及如何解决这种情况?

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    感谢您发帖。

    根据我的理解、它们是否将输出移位称为捕捉输出代码中的跳转?  它将有助于提供输出数据的一些波形、以显示输出移位发生的位置和方式。 CLK 频率和 CONV 信号的脉冲持续时间是多少? 如果可能、他们能否将 DDC 器件的运行更改为测试模式以查看问题是否仍然存在?

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    非常感谢您的回复、我将通过电子邮件向您发送波形。

    最棒的

    Zeming