Other Parts Discussed in Thread: DDC114
大家好、
我的客户将 DDC114用于光电二极管、当在固定范围内进行测量时、它会移动大约20到30次计数。
连接到 IN1至 IN3的光电二极管。 IN4未使用(开路状态)。 AVDD = 5V、VREF = 4.096V、DVDD = 3.3V、分辨率为20位、CLK_4X = L、 Hispd/Lopwr = H
他发现这不是由外部入射光或距离切换的波动引起的。 电源关闭后、它将返回到原始状态。
它发生在内部范围7 (87.5pF)内。 移位量会发生变化、IN1和 IN2具有几乎相同的移位量、而 IN3具有稍大的移位量。
A 侧和 B 侧在相同的时序和相同的移位量下发生。 即使在光屏蔽的情况下也会发生。 即使在这种情况下、移位量也几乎与入射光时相同。 在大多数情况下、它从小变为大、但有时它在移位前返回到小值。
您能否解释一下为什么会发生这种情况以及如何解决这种情况?
最棒的
Zeming