This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:ADC 偏移

Guru**** 2997950 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/983655/ads131m08-adc-offset

器件型号:ADS131M08

您好!

我正在测量 ADS131M08前四个通道的失调电压误差。 全局斩波模式始终处于激活状态、PGA 设置为32。 首先、使用校准寄存器、我将 ADC 输入短接至 AGND、并在2µV Ω 至15µV Ω 范围内测量。 根据数据表(第6.5节 "电气特性")、我认为这是可以接受的。 现在、我在外部施加了0V、并在 ADC 输入端测量了大约0.005mV。 当我查看 ADC 的输出代码时、通道0的输出代码为1.4mV、通道1的输出代码为731µV μ V、通道2的输出代码为639µV μ V、通道3的输出代码为274µV μ V。 我32µV 偏移误差会因通道而异、但会保持在+-μ s 以下、因为全局斩波模式已启用。 而不是我的测量结果、我想知道导致这种行为的原因是什么。

谢谢你

此致

ADLA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adla、

    偏移误差是以输入为基准的、这意味着在从输出进行测量时、结果应除以32的增益。  

    这解释了通道1-3的预期值与测量值之间的差异、但并未解释为什么您要读取通道0的1.4mV 值。  

    有几种方法可以解释这种差异、例如输入上的电压未稳定、用于测量0.005mV 的仪器有一些与测量相关的误差、或者偏移校准被错误执行/载入。  

    这些测量值是否恒定且可重复生产? 如果您重新执行校准、问题是否仍然存在?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、

    是的、测量是可重现且恒定的。 我能够校准失调电压、但问题是、我为什么首先在不同通道上看到不同的失调电压、尤其是第一个通道、该通道的失调电压是通道2和3值的两倍。 它是否与通道的输入阻抗有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adla、

    ADS131M08是一款同步采样转换器、这意味着每个输入通道都有一个不同的模拟信号链。  每个信号链制造中的微小差异导致了每个通道的失调电压差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、

    我附加了原理图的图像。 从图中可以看出、ADC 之前只有一个 RC 滤波器。 对于前四个通道(0-3)、我使用了相同的配置。 我知道 RC 滤波器也会影响失调误差。 现在、我可以说内部偏移校正和外部偏移校正之间的差异仅是 RC 滤波器吗? 当我使用校准寄存器将 ADC 输入短接至 AGND 来测量偏移时、I meased 2µV Ω 至15µV Ω。 当我在外部测量时、我测量的通道0为1.4mV、通道1为731µV μ A、通道2为639µV μ A、通道3为274µV μ A、如我最初的问题中所述。 这种高偏移是由外部 RC 滤波器引起的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉 Smith、由于某些问题、我无法上传映像。 我也为客户服务创建了一个案例。 我是否可以通过其他方式向您发送图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我将代表 Adla 上传映像。  

      

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Maynard。

    您好、Adla、

    是的、RC 滤波器(以及电阻器的容差)将产生影响。 它还取决于您的输入 RC 滤波器网连接到的对象、原理图中未显示这些对象。 典型值为+/-1uA 的偏置电流将流入/流出 ADC 输入以到达 AGND。 在到达 AGND 的过程中流经电阻路径的这些偏置电流将在其路径中的电阻上产生压降、并且正负偏置电流路径之间的电阻差异将在 ADC 输入端产生差分失调电压。  

    内部失调电压校准负责 ADC 的固有失调电压、但它不考虑外部元件的失调电压、因为通过将 ADC 的输入短接至 AGND 来执行该校准。 因此、当执行内部偏移校准时、外部电路断开。  

    如果需要更好的失调电压性能、我建议在您的 uC 中执行失调电压校准、而不是执行内部 ADC 失调电压校准。 为此、请短接整个信号链的输入、对每个通道进行测量并记录测量结果、然后在运行期间对测量结果应用反向。  

    抱歉、上传图像时出现问题。 我通常使用.png 或.jpg 文件扩展名、并将其拖放到消息窗口中、或使用"Insert"->"Image/video/file"按钮进行上传。