您好!
我正在测量 ADS131M08前四个通道的失调电压误差。 全局斩波模式始终处于激活状态、PGA 设置为32。 首先、使用校准寄存器、我将 ADC 输入短接至 AGND、并在2µV Ω 至15µV Ω 范围内测量。 根据数据表(第6.5节 "电气特性")、我认为这是可以接受的。 现在、我在外部施加了0V、并在 ADC 输入端测量了大约0.005mV。 当我查看 ADC 的输出代码时、通道0的输出代码为1.4mV、通道1的输出代码为731µV μ V、通道2的输出代码为639µV μ V、通道3的输出代码为274µV μ V。 我32µV 偏移误差会因通道而异、但会保持在+-μ s 以下、因为全局斩波模式已启用。 而不是我的测量结果、我想知道导致这种行为的原因是什么。
谢谢你
此致
ADLA