This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:绝对最大+/-10mA 输入电流与 RMS 值/RC 滤波电阻值

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/984488/ads112c04-abs-max--10ma-input-current-vs-rms-value-rc-filter-resistor-value

器件型号:ADS112C04

大家好

我的客户正在使用 ADS112C04、他们有以下问题:

1) 1)数据表指定了+/-10mA 时的绝对最大输入电流限制。

这是热限值吗?是否可以将 RMS 值用于周期性信号? 请参阅下面复制的信号示例。

2) 2)它们使用1N914对内部二极管建模。 还可以吗? 它们假设内部二极管是硅而不是肖特基二极管。

对于 ADC、它们使用 ADC 输入端的 RC 低通(2 x 100欧姆+ 2.2uF)来监控分流电阻器上的电压(原理图复制如下)。

在过流/故障情况下、它们使用100欧姆电阻器限制 ADC 的输入电流。

他们希望避免使用高于必要值的电阻器。

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    ESD 结构旨在在器件 ESD 放电时散发一些热量。  此 ESD 结构用于制造过程中的 ESD 保护。  ESD 结构并非针对持续事件的长时间暴露而设计。

    绝对最大额定值并不意味着器件将在给定场景下正常工作。  例如、仅仅因为您可以将输入电流限制在10mA 以下、并不能保证器件正常运行。  这是由于输入电压的绝对最大额定值也被超过、这首先导致电流流动。

    很难尝试对 ESD 结构进行仿真。  相对于导通电压、它可能与肖特基二极管非常相似。  1N914是快速开关二极管、但具有不同的电压特性。  

    目标是尽可能防止电流流过 ESD 结构、以防止器件损坏并在不应流动的地方驱动电流。  有时、这不能针对所有情况完成、因此如果是这种情况、则必须将电流限制为小于10mA、越低越好。  我知道这并不能完全解答您的问题、但最终器件的设计和特性并非超出设计限制。  因此、在器件损坏之前、您需要了解的是您可以向输入注入多少电流、这是一个难以回答的问题。  因此、我们已将硬性限制设置为10mA。  

    如果 ADS112C04因瞬态、误接线、EMI/RFI 等原因而保持过压、则应充分保护器件的输入。  我经常建议使用 TVS 二极管、其中钳位电压可用于设计限流串联电阻。

    另一个想法是、为什么不使用1k 欧姆电阻器并相应地降低电容器值、以便实现相同的滤波器响应时间?  

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob

    感谢您的快速回复和详细解释。

    感谢您的支持。

    此致

    Ueli