大家好
我的客户正在使用 ADS112C04、他们有以下问题:
1) 1)数据表指定了+/-10mA 时的绝对最大输入电流限制。
这是热限值吗?是否可以将 RMS 值用于周期性信号? 请参阅下面复制的信号示例。
2) 2)它们使用1N914对内部二极管建模。 还可以吗? 它们假设内部二极管是硅而不是肖特基二极管。
对于 ADC、它们使用 ADC 输入端的 RC 低通(2 x 100欧姆+ 2.2uF)来监控分流电阻器上的电压(原理图复制如下)。
在过流/故障情况下、它们使用100欧姆电阻器限制 ADC 的输入电流。
他们希望避免使用高于必要值的电阻器。
此致
Ueli