Other Parts Discussed in Thread: ADS1256
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1256 我购买了一个 ads1256模块、用于读取称重传感器、但我没有成功地找到使用 ESP32读取广告的参考项目。 我想得到一些帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Rafael、
我不知道可以在 ESP32平台上运行的任何特定代码示例、但下面是另一个 E2E 帖子的链接、该帖子提出了类似的问题。 您可以使用一些一般示例来帮助您快速入门: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/784920
如果您对 ADS1256 有任何具体的问题、或者对如何为您的应用配置寄存器设置有任何疑问、我很乐意为您提供一些指导!
布莱恩
我目前正在从 ads1256获取读数、但值显示出了很大的变化。 如何配置寄存器设置以获得更高的精度?