This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:采用 ESP32的 TnterFacing ADS1256

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/982635/ads1256-tnterfacing-ads1256-with-esp32

器件型号:ADS1256

我购买了一个 ads1256模块、用于读取称重传感器、但我没有成功地找到使用 ESP32读取广告的参考项目。 我想得到一些帮助。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    我不知道可以在 ESP32平台上运行的任何特定代码示例、但下面是另一个 E2E 帖子的链接、该帖子提出了类似的问题。 您可以使用一些一般示例来帮助您快速入门: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/784920

    如果您对 ADS1256 有任何具体的问题、或者对如何为您的应用配置寄存器设置有任何疑问、我很乐意为您提供一些指导!

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Bryan,

    任何帮助都很受欢迎 ! ,我 对 ADS1256以及如何配置寄存器有具体的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    如果您有具体问题、能否发布这些问题、以便我回答。

    否则、您可以浏览整个 e2e 问题和答案库、看看您的特定问题是否已经得到解决。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我目前正在从 ads1256获取读数、但值​​显示出了很大的变化。 如何配置寄存器设置以获得更高的精度? 

    低于我使用的代码
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    您能否共享电路板原理图和寄存器设置? 如果您所附的代码文件中包含寄存器设置、请仅发布代码的特定部分。

    您能否告诉我您向 ADC 施加了哪些信号、您得到了哪些结果、以及预期的结果是什么? 如果不了解出了什么问题的更多细节、我不确定如何在这里提供帮助。

    布莱恩