This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:DAC38RF82EVM 为 FPGA 板生成的 FPGA 时钟频率是多少?

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/983213/dac38rf82evm-what-will-be-the-fpga-clock-frequency-generated-by-dac38rf82evm-for-fpga-board

器件型号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828

您好!

我想了解、EVM 卡将产生什么 FPGA 时钟频率? 。 如果我使用以下详细信息对其进行配置:

DAC 时钟频率(MHz):3000

DAC 数量:单个(12位)

每个 DAC 的 IQ 对数:实数输入

每个 DAC 的串行器/解串器通道数:4个通道

所需插值:X1

我没有使用片上 PLL。

谢谢、

Imran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于数据表中所述的时钟模式(CMODE)。 假设您使用的 CMODE1具有3GHz 的外部时钟、LMK04828芯片上有一个4分频的高速分频器、然后 LMK04828芯片2分频(DCLK1)、FPGA 时钟上有一个。 因此、FPGA 时钟为375MHz。  

    如果您要将其连接到 TSW14J56/57 EVM、请根据 TSW14J56/57 EVM 用户指南、仔细检查此时钟速率是否与您所需的串行器/解串器速率相匹配

    -Kang