This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1305L25:输出信号固定为1.25V

Guru**** 2502805 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1305L25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/997745/amc1305l25-output-signal-fixed-at-1-25v

器件型号:AMC1305L25

大家好、

我们将测试 AMC1305L25 ADC、无论我们在输入端施加的电压变化如何、两个输出信号都固定在1.25V。 我们使用的是10MHz 时钟信号、我们已检查该信号是否正确连接到相应的引脚。 我们还检查了两侧的电源是否正确。  

是否有人遇到过与此 ADC 类似的问题?

希望您能为我们提供帮助、  

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastian、

    您能否提供显示与 AMC1305器件连接的原理图? 器件的输出共模应约为1.25V、但您应该看到它以 CLKIN 频率进行开关、以生成与差分输入成比例的高电平和低电平比特流。 您还能发布输出的示波器捕获吗?

    (注意、我编辑了我之前的回答、因为我错误地认为您使用的是 CMOS 版本。 如果您收到了电子邮件通知、请忽略该回复)

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    感谢您的回复。 在这里、您可以看到时钟信号输入和输出固定为共模值。 此外、我们还附上了实现方案的原理图。 我们尝试根据数据表中的应用示例测量电压、VADC- 和 HB--输入连接在外部文件中、因此应以模拟接地为基准对输入进行校正。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、


    感谢您提供更多信息。 我将对此进行回顾、下周再见。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们更改了 IC、行为得到了改善、但仍然无法正常工作。 显然、现在它正在读取一个满量程输入、这不应该是这样、因为我们正在应用一个0V 输入(介于范围之间)。 是否有人遇到过与此 ADC 类似的问题?  

    附件是我们获得的输出图片、对应于每128位1个脉冲。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    输出似乎显示输入正在削波。 为了完全消除 AMC1305之外的任何行为源、是否可以将 AINN 直接连接到 AGND 并将输入 AINN 和 AINP 短路? 这将保证0V 输入、我们可以确定 AMC1305是否正常工作。 您应该会看到位流输出约为50%。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、  

    我们刚刚尝试按照您的建议缩短引脚。 我们仍然每128个时钟周期获得一次削波脉冲-没有50%的位流。

    此致、  

    佐伊和塞巴斯蒂安