Other Parts Discussed in Thread: DAC8775, DAC8760, DAC8775EVM
主题中讨论的其他器件: DAC8760、
您好!
请提供信息;对于 DAC877、24V 电压下的电流消耗是多少?
您是否有用于 D A8775的隔离电路的示波器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775, DAC8760, DAC8775EVM
您好!
请提供信息;对于 DAC877、24V 电压下的电流消耗是多少?
您是否有用于 D A8775的隔离电路的示波器?
Mariem、
电流消耗因器件的使用方式(以及使用哪些通道来实现什么)而异。 电流输出和电压输出将使用多少个通道? 将使用什么范围? 如果您发布该信息、我可能能够更好地解决电流消耗问题。
我不知道 DAC8775使用隔离的任何特定示例设计。 但是、有一个使用 DAC8760的示例设计展示了隔离式数字和电源部分。 当然、可以从该设计中获取元素并将其应用于 DAC8775。 您可以在以下链接中找到相关信息:
https://www.ti.com/tool/TIDA-00760
吴约瑟
Mariem、
同样、影响电源电流的因素有很多。 我确实使用600Ω Ω 负载、±12V VOUT 和±24mA IOUT 为器件获取了一些数据。 以下是这些工作模式下 PVDD/AVDD 电流的一些波形图。 请注意、该电流包括驱动到负载电阻的负载电流。


我使用 DAC8775EVM 获取该数据。 如果您需要有关器件在工作范围内的电流消耗的更多详细信息、我绝对建议您获取 EVM。 您将能够使用 这些不同的工作模式对器件功率进行一些测量。
吴约瑟
Mariem、
我确实在 VOUT 模式下以1kΩ μ A 负载运行电流、它看起来是这样的:

然而、在 IOUT 范围为±24mA 的情况下、IOUT 在使用1kΩ Ω 负载时是一个位高电平。 理想情况下、输出会将负载驱动至±24V。 但是、VPOS_IN_x 和 VNEG_IN_x 受到限制。 您可以在数据表的表1中看到这一点。

此处、数据表显示它是20V、但它更接近22V。 这会将输出限制在20V 以下。 无论如何、不建议使用具有1kΩ Ω 负载的 IOUT。
吴约瑟