This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:电流消耗与放大器;隔离电路

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775, DAC8760, DAC8775EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/997078/dac8775-current-consumption-isolation-circuit

器件型号:DAC8775
主题中讨论的其他器件: DAC8760、

您好!

请提供信息;对于 DAC877、24V 电压下的电流消耗是多少?

  您是否有用于 D A8775的隔离电路的示波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mariem、


    电流消耗因器件的使用方式(以及使用哪些通道来实现什么)而异。 电流输出和电压输出将使用多少个通道? 将使用什么范围? 如果您发布该信息、我可能能够更好地解决电流消耗问题。

    我不知道 DAC8775使用隔离的任何特定示例设计。 但是、有一个使用 DAC8760的示例设计展示了隔离式数字和电源部分。 当然、可以从该设计中获取元素并将其应用于 DAC8775。 您可以在以下链接中找到相关信息:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00760


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joseph、  

    我将使用4个通道进行 电流输出和电压输出。

         输出电流:±24mA

         输出电压:±12V

         DAC8775 由24V 供电

    在这种情况下 、电流消耗是多少?

    如果我更改条件、是否有办法计算电流消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mariem、

    同样、影响电源电流的因素有很多。 我确实使用600Ω Ω 负载、±12V VOUT 和±24mA IOUT 为器件获取了一些数据。 以下是这些工作模式下 PVDD/AVDD 电流的一些波形图。 请注意、该电流包括驱动到负载电阻的负载电流。

    我使用 DAC8775EVM 获取该数据。 如果您需要有关器件在工作范围内的电流消耗的更多详细信息、我绝对建议您获取 EVM。 您将能够使用 这些不同的工作模式对器件功率进行一些测量。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为便于说明,您确认如果四个通道被激活并由24V 提供:  

    根据曲线: Iout=-24mA =>  Isupply=250mA。 (同时激活4个通道)

    电源总电流(Iout=-24mA) = 24V*0.25= 6W

    另一个问题是 ,如果我更改负载对电流消耗和通道精度的影响是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mariem、

    我需要再次查看、当 AVDD/PVDD 为12V 时、我可能已向您发送了数字、因此可能会显著降低功耗。 我的一个问题是、您希望对 IOUT 使用哪种负载电阻? VOUT 是否会有负载电阻?

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mariem、

    我在最后一组数据上出错、AVDD/PVDD 设置为12V。 以下是 AVDD/PVDD 设置为24V 时的数据。

    同样、负载电阻器为600Ω Ω。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph;

    负载电阻将仅用于 IOUT。

    我们的负载电阻范围:(0.. 1kΩ μ A)

    如果我更改负载对电流消耗和通道精度有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mariem、

    通道精度 不 应改变、但电流消耗可能会改变。 这取决于电源调节至负载电压时降压/升压转换 器的设置(尤其是在 IOUT 模式下)。 我可以运行 该设置 以查看该设置的电流消耗是多少。 我需要一些时间来运行该测试。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mariem、

    我确实在 VOUT 模式下以1kΩ μ A 负载运行电流、它看起来是这样的:

    然而、在 IOUT 范围为±24mA 的情况下、IOUT 在使用1kΩ Ω 负载时是一个位高电平。 理想情况下、输出会将负载驱动至±24V。 但是、VPOS_IN_x 和 VNEG_IN_x 受到限制。 您可以在数据表的表1中看到这一点。

    此处、数据表显示它是20V、但它更接近22V。 这会将输出限制在20V 以下。 无论如何、不建议使用具有1kΩ Ω 负载的 IOUT。

    吴约瑟