This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:转换数据输出

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8689, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/996679/ads8689-conversion-data-output

器件型号:ADS8689
主题中讨论的其他器件: ADS8688

大家好、

使用 ADS8689时、面临以下3个问题:

根据数据表7.4.2.3、转换结束时、器件进入 ACQ 状态。  这是否意味着在 CONVST/CS 信号的下一个上升沿之前、ADS8689将保持 ACQ 状态?  那么 、在 CONVST/CS 信号的上升沿之后、CONVV 将输出什么结果? 它是在 ACQ 状态下以最近5us 的时间采样数据吗?

如果前一帧发送顺序来设置输入通道范围、SDO 是否会输出结果、以便在下一帧结束转换?  客户尝试了 ADS8688、它是刚刚结束转换的数据。  

根据数据表表表表7-5、只写入命令16位数据、那么如何写入32位寄存器呢? 因为对于 ALARM_H_TH_REG 而言是32位寄存器

此致

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    答案如下:

    1. 是的、ADS8689将保持 ACQ 状态、直到 CONVST 的下一个上升沿。 是的、最新的转换数据显示在 ACQ 状态中、这也是时序图中的数据读取时间。
    2. 该命令将在当前帧中 CONVST 的上升沿执行。 如果 SCLK 时钟被发送到 ADC、SDO 也会在当前帧中输出数据。 但是、数据 不准确、因为输入范围的变化需要时间才能稳定。
    3. 对于32位寄存 器的编程、命令(0x11010_00_)可以使用两个寄存器地址(例如、ALARM_H_TH_REG 寄存器的0x28和0x2A 地址)发送两次。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的专家意见。 另一个问题是 、设置通道输入范围后、如果输入范围发生显著变化、则在发送 CONVT 的上升沿之前需要多长时间才能获得准确的采集结果? 如果通道输入范围 不变、 需要等待?

    此致

    基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的专家意见。 另一个问题是 、设置通道输入范围后、如果输入范围发生显著变化、则在发送 CONVT 的上升沿之前需要多长时间才能获得准确的采集结果? 如果通道输入范围 不变、 需要等待?

    此致

    基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    稳定时间取决于内部 LPF 滤波器和分辨率。 对于 ADS8689、它需要大约140us 的时间以18位分辨率实现1/2LSB 精度。 如果输入范围没有变化、则不需要更改。

    此致、

    戴尔