Other Parts Discussed in Thread: ADS8689, ADS8688
主题中讨论的其他器件: ADS8688
大家好、
使用 ADS8689时、面临以下3个问题:
根据数据表7.4.2.3、转换结束时、器件进入 ACQ 状态。 这是否意味着在 CONVST/CS 信号的下一个上升沿之前、ADS8689将保持 ACQ 状态? 那么 、在 CONVST/CS 信号的上升沿之后、CONVV 将输出什么结果? 它是在 ACQ 状态下以最近5us 的时间采样数据吗?
如果前一帧发送顺序来设置输入通道范围、SDO 是否会输出结果、以便在下一帧结束转换? 客户尝试了 ADS8688、它是刚刚结束转换的数据。
根据数据表表表表7-5、只写入命令16位数据、那么如何写入32位寄存器呢? 因为对于 ALARM_H_TH_REG 而言是32位寄存器
此致
基因