主题中讨论的其他器件: DAC39J84、 TSW14J57EVM
您好!
我已经使用 GUI 配置了 DAC38RF82EVM。 我们使用 CMODE3、PLL 频率=250MHz。
DAC 数量=单个(12位)
每个 DAC 的 IQ 对数=实数输入
每个 DAC 的串行器/解串器通道数= 4个通道
所需插值= X2
GUI 快速配置:
"有效的 PLL 频率
当前串行器/解串器通道速率= 10000.00MHz
单通道(12位)、实数输入、4通道、2倍插值的最大采样率为6666
串行器/解串器配置为全速率
串行器/解串器时钟预分频器= 4
串行器/解串器 PLL Vrange = 0
串行器/解串器 PLL 倍频器= 15
HSDCPRO ini 文件:DAC38RF8x_LMF_413"
我们还观察到 PLL LF 电压= 4。
我们观察到、我们已正确接收到来自 DAC38RF82EVM 的 JESD204B RX 的 SYNC0B (高电平)。
我已附上 GUI 配置的 PPT。
我们是否正确配置了 DAC38RF82EVM。 如果您发现任何问题、请检查并告知我们。
谢谢、
Imran