This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC124S051:多路复用通道转换之间的串扰

Guru**** 2681465 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC124S051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/996026/adc124s051-crosstalk-between-multiplexed-channel-conversions

器件型号:ADC124S051

您好!

我使用 连接到 FPGA 并以最高8MHz 时钟速率运行的 ADC124S051、以连续循环周期转换4个不同的信号源。 我看到多路复用输入之间存在明显的串扰、在这种情况下、前一转换的结果会影响电流转换。 我已经尝试了许多方法来解决此问题:

1) 1)将采样率从500kSPS 降至375kSPS -没有帮助。

2) 2)在采样采集期间将 SPI 时钟停止几微秒以延长稳定时间-没有帮助。

3)引入长时间的/CS 置为无效(高电平)来分离转换-没有帮助。

4) 4)每通道执行两次连续转换、仅使用第二次结果-第二次结果仍然受到污染。

我发现防止通道间串扰的唯一方法是不更改多路复用器设置-仅连续转换一个输入通道。 这可以防止串扰、但当然不允许我按照系统要求对全部四个通道进行采样。

我直接使用低阻抗运算放大器输出驱动 ADC 输入、并且在引脚附近还有0.01uF 电容器、用作采样过程的电荷库。 我已经通过基准 DMM 测量证实、进入 ADC 的模拟电压不会在外部相互影响。

我是否有任何建议可以解决这个问题?

谢谢、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当遇到串扰问题时、您采取的所有行动都将是我的第一道防线。  

    但是、如果您连续采样一个通道而不进行多路复用、最终会获得预期结果。 然后、我建议在电容和运算放大器之间添加一个低串联电阻~200omh、并将0.01uF 电容降低至680pF。  

    此外、您是否会分享您的原理图供审核? 包括输入驱动电路。  

    我的下一个建议是评估 PCB、这是导致任何问题的布局。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-感谢您的建议。 我将尝试使用电容值来查看它是否会对行为产生任何影响。 在 该  PCB 上、在运算放大器和 ADC 之间放置电阻器将是一项挑战、但我将对此进行尝试。  

    下面是显示 ADC 和驱动器的部分原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、  

    从原理图中可以看出、我强烈建议在运算放大器的输出端添加一个串联电阻器。 运算放大器无法驱动全容性负载;您目前使用运算放大器驱动单个电容器、然后使用 ADC 的开关电容器电路。  

    我相信、一旦添加电阻器并优化电容器值、您将看到正确的测量结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意、没有串联电阻器的0.01uF 电容可能会将运算放大器推向危险区域-我使用的器件的数据表显示、超过100pf 左右的任何电容都需要几百欧姆。 我的 PCB 布局不允许我轻松添加电阻器、因此作为一个实验、我尝试简单地移除电容器。 这完全消除了串扰、并且似乎并未使系统对其他类型的噪声更敏感、因此问题得以解决。

    有一天、当我有时间时、我可能会探讨 R+C 方法是否也起作用-我想知道错误的确切机制是什么。 然而、现在 这似乎表明该节点上的电容器不仅没有必要、而且实际上是有害的。

    感谢你的帮助。