This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8885:当 VINN/VINP 输入非常接近 Vref 时、数字输出端的值会有大约+/-1000的变化

Guru**** 2541750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8885, THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/996646/ads8885-there-would-be-around--1000-value-variation-at-the-digital-output-when-vinn-vinp-input-very-close-to-vref

器件型号:ADS8885
主题中讨论的其他器件: THS4521

您好!

将 ADS8885与 THS4521配合使用作为 ADC 缓冲器时、会出现问题。

当 VINN/VINP 输入接近4V 且 Vref=4.096V 时、数字输出的值将大约为+/-1000。

当输入小于等于3V 时、这个问题将被解决。 (数字输出的值仅有+/-7个变化。)

当输入=5V 和 Vref=5V 时、也会发现此问题。

THS4521的电源始终为5V。

我的问题是这一问题可能由什么引起、我们如何解决?

谢谢你。

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    共模电压为1/2*Vref。  当 Vref=4.096V 时、共模电压将为2.048V。  如果 Vin=4V、则 ADSN+=4.048V、ADSN-应为0.048V。  然而、由于输出电压限制、THS4521的输出不能一直接地、0V。  使用1kohm 反馈电阻器时、典型的最小输出电压为100mV。  在您的情况下、反馈电阻器为10kohm、输出可能会更低、但仍将具有几毫伏的电压。

    使用4.096V 基准电压时、更改电阻值 RA40和 RA45、使共模电压+2.5V_COM 为2.5V。

    使用 RA40=1.37k Ω、RA45=2.15k Ω 将 Vocm=2.5V、Vref=4.096V。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用