主题中讨论的其他器件: THS4521
您好!
将 ADS8885与 THS4521配合使用作为 ADC 缓冲器时、会出现问题。
当 VINN/VINP 输入接近4V 且 Vref=4.096V 时、数字输出的值将大约为+/-1000。
当输入小于等于3V 时、这个问题将被解决。 (数字输出的值仅有+/-7个变化。)
当输入=5V 和 Vref=5V 时、也会发现此问题。
THS4521的电源始终为5V。
我的问题是这一问题可能由什么引起、我们如何解决?
谢谢你。


此致、
Cindy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
将 ADS8885与 THS4521配合使用作为 ADC 缓冲器时、会出现问题。
当 VINN/VINP 输入接近4V 且 Vref=4.096V 时、数字输出的值将大约为+/-1000。
当输入小于等于3V 时、这个问题将被解决。 (数字输出的值仅有+/-7个变化。)
当输入=5V 和 Vref=5V 时、也会发现此问题。
THS4521的电源始终为5V。
我的问题是这一问题可能由什么引起、我们如何解决?
谢谢你。


此致、
Cindy
Cindy 您好、
共模电压为1/2*Vref。 当 Vref=4.096V 时、共模电压将为2.048V。 如果 Vin=4V、则 ADSN+=4.048V、ADSN-应为0.048V。 然而、由于输出电压限制、THS4521的输出不能一直接地、0V。 使用1kohm 反馈电阻器时、典型的最小输出电压为100mV。 在您的情况下、反馈电阻器为10kohm、输出可能会更低、但仍将具有几毫伏的电压。

使用4.096V 基准电压时、更改电阻值 RA40和 RA45、使共模电压+2.5V_COM 为2.5V。
使用 RA40=1.37k Ω、RA45=2.15k Ω 将 Vocm=2.5V、Vref=4.096V。
此致、
Keith Nicholas
精密 ADC 应用