This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7562:SYNC 规格

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/996127/dac7562-sync-specification

器件型号:DAC7562

各位专家:

我对以下规格有疑问。

此规范要求 SCLK 在 SYNC 下降前下降10ns。 可以在与下面相同的同步下降沿时序进行 SCLK 取反吗?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于此器件,不能同时更改 SCLK 和 SYNC,需要最小10ns。 SCLK 的空闲状态可以是高电平或低电平、数据在 SCLK 的下降沿进行采样、这对应于 SPI 模式1和模式1运行。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    请让我再次确认。 下面是我们将应用于 DAC7562的时序。 我们可以满足规格 t (1)、但 SCLK 上升沿和同步下降沿是相同的时序、因为这些信号由内部 FPGA 的相同时钟源生成。

    在这种波形下、DAC 不输出任何内容。 那么、我们要提出这个问题。 我们应该修改上面显示的同步时序吗?

    此致、

    Uchikoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在 SPI 帧中将/SYNC 置于高电平之前、您提供了多少 SCLK 下降沿? DAC 需要至少24个 SCLK 下降沿才能接受命令。

    您可以根据图延迟/SYNC 并给出最小24 SCLK 下降沿。

    您能否布置一个完整的 SPI 帧? (SYNC、SCLK 和 SDI)

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一个完整的 SPI 火焰。

    除了同步断言时序之外、您还能看到什么错误吗?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个帧对我来说看起来不错 (您是否发送0x18、0xA1、0x40)

    这里的 SCLK 频率是多少? 和同步高电平时间?

    您是否保持时间 T5?

    此致、

    AK