This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:SBAA024应用报告澄清

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/995465/ddc112-sbaa024-application-report-clarification

器件型号:DDC112

大家好、

你好。

我们的客户对应用公告 AB-131“了解 DDC112的连续和非连续模式”(SBAA024)有疑问。

(1)在第5页的图5中、T4为4548.0us。 他怀疑4548.0是时钟周期数、而不是微秒数。 他认为微秒数应该是454.8?

(2) 表 VI 显示了连续模式下500us 的最小色调(假设 CLK = 10MHz)。 将 T13和 t14相加、T12的两倍总计为479.4us。 因此、图12表示连续模式的最小色调仅为479.4us。 500us 最小值是479.4us 的四舍五入数、还是真正需要额外的21.6us 才能确保良好的连续模式?

谢谢、此致、

艺术