Other Parts Discussed in Thread: DDC112
大家好、
你好。
我们的客户对应用公告 AB-131“了解 DDC112的连续和非连续模式”(SBAA024)有疑问。
(1)在第5页的图5中、T4为4548.0us。 他怀疑4548.0是时钟周期数、而不是微秒数。 他认为微秒数应该是454.8?
(2) 表 VI 显示了连续模式下500us 的最小色调(假设 CLK = 10MHz)。 将 T13和 t14相加、T12的两倍总计为479.4us。 因此、图12表示连续模式的最小色调仅为479.4us。 500us 最小值是479.4us 的四舍五入数、还是真正需要额外的21.6us 才能确保良好的连续模式?
谢谢、此致、
艺术