您好!
我们在4-20mA 转换器应用中使用 DAC161S997RGHR。 我们已根据数据表设计了原理图、但我们无法获得电流输出。 我们在 DAC 输出端使用了51欧姆电阻器来测量电流。 根据欧姆定律、当电流为20mA 时、该电阻器上的电压应为1V、当电流为4mA 时、电压应为200mV。 但是、无论 SPI 总线上的任何数据如何、我们都会通过该电阻器不断获得0.85V 电压。
是我们的原理图。 您能不能回顾一下、并告诉我们是否正确。
VP_3.3_A 和 VP_3.3_D 由本地供电(自供电)、只有电流环路由回路供电。 我们是否需要将 GND_D 发送到环路接收器?
此致、
Ramesh Shinde