This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:DAC 未在输出端提供所需的电流

Guru**** 2294470 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/992152/dac161s997-dac-is-not-giving-required-current-at-output

器件型号:DAC161S997

您好!


我们在4-20mA 转换器应用中使用 DAC161S997RGHR。 我们已根据数据表设计了原理图、但我们无法获得电流输出。 我们在 DAC 输出端使用了51欧姆电阻器来测量电流。 根据欧姆定律、当电流为20mA 时、该电阻器上的电压应为1V、当电流为4mA 时、电压应为200mV。 但是、无论 SPI 总线上的任何数据如何、我们都会通过该电阻器不断获得0.85V 电压。

是我们的原理图。 您能不能回顾一下、并告诉我们是否正确。

VP_3.3_A 和 VP_3.3_D 由本地供电(自供电)、只有电流环路由回路供电。  我们是否需要将 GND_D 发送到环路接收器?

此致、
Ramesh Shinde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramesh、


    回路电源应与 DAC161S997电源隔离。 因此、您不应将 GND_D 发送到环路。 我经常参考数据表中的图16。 我会在这里发布、但现在我很难将图像插入 E2E。 上拉数据表、我将参考该图。

    回路电源接地(OUT、LOP-)必须相对于器件接地(GND、COMA)浮动。 这样、OUT 将被允许略低于 COMA。 请注意,电压差将是 R2*I2。 R2是内部40Ω Ω 电阻器、I2基本上是环路电流(实际上环路电流是 Ie+IDAC、它接近 IE)。

    查看您的原理图、您可以看到模拟和数字接地以及模拟和数字电源。 我将移除电感器、仅使用单电源和单接地。 这将简化您的原理图。 然后、我将开始使用精密万用表进行一些测量、以确定电流的流向。

    具体而言、我会测量以下参数:
    从基极到 GND_A 的电压
    发射极电阻器上的电压
    从 OUT 到 GND_A 的电压
    从 LOOP+到 GND_A 的电压

    我还需要检查 Q3的 VCE 电压和 D15上的压降、以确保正确无误。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的建议。 最近几天我休假了,因此没有回复 。 我将在接下来的几天内介绍您的所有建议、并为您提供最新信息。

    我们在同一电路板上安装了本地 MCU、ADC 和 RS485转换器。 我们使用相同的 GND_D 作为所有这些电路的参考接地。 浮动接地、这意味着所有 MCU、ADC 和 RS485转换器也应具有浮动接地。 GND_A 和 GND_D 充当包括 DAC 在内的所有电路的本地接地端?

    此致、

    Ramesh Shinde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramesh、


    在我之前的文章中、这是我所参考的数据表中的图16:

    对于此设置、DAC 电源和回路电源应彼此浮动。 连接时、环路由 OUT 驱动、因此最终低于 DAC 接地。 因此,OUT 的电压将低于 COMA 的接地电压,电压为 I2*R2。

    我没有系统的方框图、但我想您的 MCU、ADC 和 RS485转换器都将与 DAC 位于同一接地端、环路电源上的任何其他器件都将位于单独接地端。

    我会注意到 GND_A 和 GND_D 应该相同。 通常、我不会将它们分开、我会用短接替换 L5以确保。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    请查看随附的应用方框图。  我使用外部12VDC 电源为该电路供电、但不提供电源接地。 实际上、该电源将浮动。 DAC COMA 线用于将本地接地(浮动接地)连接到此电路。 环路电流在51欧姆电阻器上的接收器端测量。 因此等效电压为 V = I x R。在4mA 时、51欧姆电阻器上的电压约为0.2欧姆、在20mA 时、51欧姆电阻器上的电压约为1V

    希望该电路能够正常工作。

    请提供您的建议。

    Ramesh Shinde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramesh、  

    因此、您设置它的方式应该是可以的。 基本上、回路电源通过 LDO 为器件(和其他器件)供电。 这与数据表中显示的方框图类似。  

    环路-将不具有与 DAC 接地相同的电压。  

    吴约瑟