This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6145:当输入连接到 VCOM 时、输出数据波动11位

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS6145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/994448/ads6145-output-data-fluctuate-11-bits-when-input-connects-to-vcom

器件型号:ADS6145

大家好、

ADS6145 INP 和 INM 连接 VCOM、原理图如下:

最大和最小输出数据误差达到11 (8180~8191)、大于数据表、  图片中有22、000个样本。 它是由时钟引起的吗? 如果有任何方法可以最大程度地减小最大和最小数据之间的误差、您可以提供帮助吗? 谢谢!  

此致!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    除了 VCM 之外、您还有其他连接到模拟输入的东西吗? 使用来自清洁电源的外部 VCM 尝试另一项测试。 电路板的 VCM 信号上可能会有噪声。 尝试过滤时钟。 降低时钟速度是否有帮助? 图25显示了输入应连接到 VCM 时的输出应为8211。 它看起来会引入一些额外的偏移。

    此致、

    Jim