Other Parts Discussed in Thread: ADS6145
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS6145 大家好、
ADS6145 INP 和 INM 连接 VCOM、原理图如下:
最大和最小输出数据误差达到11 (8180~8191)、大于数据表、 图片中有22、000个样本。 它是由时钟引起的吗? 如果有任何方法可以最大程度地减小最大和最小数据之间的误差、您可以提供帮助吗? 谢谢!
此致!
Hao