This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:ADS131M08中 DRDY 引脚的不良行为

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, MSP430F47177
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/992575/ads131m08-unwanted-behavior-of-drdy-pin-in-ads131m08

器件型号:ADS131M08
主题中讨论的其他器件: MSP430F47177

大家好、   

我们将 ADS131M08连接到 MSP430F47177。

观察到以下问题。

假设我们已设置16位字大小。 现在、如果我们向 AFE 发送长度小于17字节的命令帧、它将正常工作。   如果我们向 AFE 发送长度大于17字节的命令,则该命令无效。  

24位字大小也是如此。   现在、如果我们向 AFE 发送长度小于27字节的命令帧、它将正常工作。 对于 长度大于27字节的 AFE 命令 ,它不起作用。  

 

请查找所附文件。

在第17字节/第25字节的命令帧之后、您可以看到 DRDY 引脚(黄色)变得较高。 传输缓冲区数据为蓝色。  

由于它在 DRDY 引脚上进行从高到低的转换、因此会产生不必要的端口中断。

在硬件复位/SYNC 引脚被连接至3V3。

谢谢、此致、

Nitin Kallole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nitin、

    感谢您的发帖。

    [引用 userid="182059" URL"~/support/data-converters/f/data-converters-forum/992575/ads131m08-unwanted-behavior-of-drdy-pin-in-ads131m08 "]

    假设我们已设置16位字大小。 现在、如果我们向 AFE 发送长度小于17字节的命令帧、它将正常工作。   如果我们向 AFE 发送长度大于17字节的命令,则该命令无效。  

    24位字大小也是如此。   现在、如果我们向 AFE 发送长度小于27字节的命令帧、它将正常工作。 对于 长度大于27字节的 AFE 命令 ,它不起作用。  

    [/报价]

    了解有关 您发送的命令以及"不起作用"的含义的更多信息会很有帮助。 您是否正在尝试读取数据、写入寄存器? 下一帧中的响应是什么样的? 请发送/CS、SCLK、DIN 和 DOUT 的捕捉、以便我们可以看到帧中发送的内容以及器件在下一帧中的响应方式。

    ADS131M08的典型帧由10个字组成。 它包含20个字节(16位字大小)或30个字节(24位字大小)。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复。

    随函附上一份文件。 请参阅。

    drive.google.com/.../view

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Nitin。

    您能解码图2和3中的 MISO 字节传输吗?

    此外、每个字节传输中使用的 SCLK 频率是多少?

    我将继续学习 Word 文档、并尝试了解正在发生的情况。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitin、

    在图4中、您似乎没有在下一个/DRDY 中断之前完成帧。 您必须在数据速率周期内完成所有20个字节的发送。 还有其他时序限制要求在最后一个 SCLK 下降沿和/CS 上升沿之间具有最小延迟。 您能否尝试提高 SCLK 频率或减少字节之间的延迟?

    此致、

    Ryan