主题中讨论的其他器件: MSP430F47177
大家好、
我们将 ADS131M08连接到 MSP430F47177。
观察到以下问题。
假设我们已设置16位字大小。 现在、如果我们向 AFE 发送长度小于17字节的命令帧、它将正常工作。 如果我们向 AFE 发送长度大于17字节的命令,则该命令无效。
24位字大小也是如此。 现在、如果我们向 AFE 发送长度小于27字节的命令帧、它将正常工作。 对于 长度大于27字节的 AFE 命令 ,它不起作用。
请查找所附文件。
在第17字节/第25字节的命令帧之后、您可以看到 DRDY 引脚(黄色)变得较高。 传输缓冲区数据为蓝色。
由于它在 DRDY 引脚上进行从高到低的转换、因此会产生不必要的端口中断。
在硬件复位/SYNC 引脚被连接至3V3。


谢谢、此致、
Nitin Kallole