Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE58JD48 尊敬的支持:
我在阅读 AFE58JD48数据表时看到的。 (SBAS881A)。 第10.3.11章提到 ADC 基准为1V。
但我找不到任何明确指定 ADC 转换格式的地方、 LSB 是否对应于1V/65535?
除了此数据表之外、是否还有用户手册?
此致、