This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48:ADC 数据格式

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/994474/afe58jd48-adc-data-format

器件型号:AFE58JD48
尊敬的支持:  
我在阅读 AFE58JD48数据表时看到的。 (SBAS881A)。  第10.3.11章提到 ADC 基准为1V。  
但我找不到任何明确指定 ADC 转换格式的地方、 LSB 是否对应于1V/65535?
除了此数据表之外、是否还有用户手册?
此致、  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们希望将此对话脱机、因为器件属于 NDA 范围。

    此外、我们还通过电子邮件收到了您的查询、我们将通过电子邮件回复您。