This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1283:drdy 和 SCLK 的时序与手册不一致

Guru**** 2501175 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/994193/ads1283-the-timing-of-drdy-and-sclk-is-inconsistent-with-the-manual

器件型号:ADS1283

我的问题如下使用 FPGA 与 ads1283通信以收集模拟信号下载参数后、drdy 和 SCLK 的时序与手册的计时不一致。

下面的两个图显示了,通常情况下、ddy 信号仅包含一个 SCLK 波形、但在我的计时中、ddy 信号偶尔包含两个 SCLK 波形。 这将导致我收集的数据有时是正确的、有时是小。的两倍

参数sclk2.048MHZclk4.096MHZ

 

下图包含 CLK、SCLK 和 drdy 信号右1、错误)的时序

请提供您的建议。

最恰当的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    感谢您提供屏幕截图和时钟信息!

    您如何处理应用程序中的/CS 单个? /CS 是否连接低电平、或者/CS 信号是否在/DRDY 信号变为低电平时驱动为低电平?

    我提出的原因是/CS 下降沿和第一个 SCLK 上升沿之间需要一段延迟时间。 如果没有这种延迟、接口可能没有足够的时间将 DOUT 驱动至正确的逻辑电平、并且可能会忽略第一个 SCLK。

     

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当参数较低时、才会上拉和降低 CS 信号、而在其他时间将其下拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    您能否尝试在/CS 下降沿和第一个 SCLK 之间添加延迟? 听起来、当/CS 变为低电平后、SCLK 上升沿的发生太快。

    此致、
    Chris