This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08EVM-PDK:使用 ADS131E08EVM-PDK 进行连续数据记录

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08EVM-PDK, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/992804/ads131e08evm-pdk-continuous-data-logging-with-ads131e08evm-pdk

器件型号:ADS131E08EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS131E08

您好!

  我想使用  ADS131E08EVM-PDK 在文件中连续记录数据。  从用户指南中可以看出、可以将数据转储到文件中(图12、pg14、SBAU200C、ADS131E08性能演示套件用户指南)。 然而,我不清楚是否能够持续地这样做(例如一天)。  

我需要的是、一旦开始数据采集、文本文件应持续更新为转换后的值(对于基于通道设置的通道)。 如果我可以更改数据采集之间的间隔(例如每5分钟一次)、效果会更好。 这是可以通过评估软件实现的。

此致、

Girish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

    感谢您关注我们的 ADS131E08EVM-PDK。  

    遗憾的是、我们只能支持以有限的样本数量收集数据。 我们的 EVM 软件无法进行连续数据记录。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的快速响应。

    此致、

    Girish