Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08EVM-PDK, ADS131E08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS131E08EVM-PDK 主题中讨论的其他器件: ADS131E08
您好!
我想使用 ADS131E08EVM-PDK 在文件中连续记录数据。 从用户指南中可以看出、可以将数据转储到文件中(图12、pg14、SBAU200C、ADS131E08性能演示套件用户指南)。 然而,我不清楚是否能够持续地这样做(例如一天)。
我需要的是、一旦开始数据采集、文本文件应持续更新为转换后的值(对于基于通道设置的通道)。 如果我可以更改数据采集之间的间隔(例如每5分钟一次)、效果会更好。 这是可以通过评估软件实现的。
此致、
Girish