This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501EVM:无法使用 DAC80501EVM 设置 VOUT

Guru**** 2518590 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DAC80501, DAC60501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/993341/dac80501evm-impossible-to-set-vout-with-dac80501evm

器件型号:DAC80501EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYDAC80501DAC60501

您好!

我安装了 DAC80501EVM 和 USB2ANY 以及 Lab View 运行时引擎2014

无法修改 VOUT。  Vout 始终= 0.0000V

如何设置 DAC80501? 请帮帮我。

 此致、

Thierry。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我有几个问题。

    EVM 是如何供电的? 外部电源还是 USB_3V3? 如果是外部电压、 VDD 的电压是多少?

    2.您能告诉我 JP1和 J1的跳线选项吗?

    如果您使用的是 EVM 的 USB 电源、请执行以下操作

    1.首先转到高级配置页,将 REF_DIV 更改为/2

    2.然后确保 DAC 打开

    3.转至低级配置页并更新相应寄存器中的 DAC_DATA

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢您的回答。

    EVM 由 USB_3V3供电(在 TP6上测量为3.2998V)。

    JP1和 JP2已关闭。

    JP3和 JP4打开。

    TP8上的 VREF 正常(2.4987V)。

    I 将 REF_DIV 配置为2 ET 将 DAC_DAT 更新为0x1000、但 VOUT 始终= 0.0V。

    此致、

    Thierry。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否执行以下操作进行调试

    为器件加电并执行以下寄存器读/写操作

    1.读回寄存器0x02、确保读出的值全部为零(DAC 将处于异步模式)

    2.读回0x03处的配置寄存器、这应该读出全部为0

    3.将0x0101写入增益寄存器(地址0x04)

    4.读回0x04以确保数据确实是0x0101。

    5.读回状态寄存器(地址0x07)以确保读出的值全部为0。

    5、写入 DAC_DATA

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。

    该 EVM 可通过以下过程工作:

     1.硬件复位(断电)

    2.将 REF_DIV 写入/2 (地址0x04)

    3.在 DAC_DATA 中写入0x0000 (地址0x08)

    4、将 REF_DIV 写入/2 +增益写入/1 (地址0x04)

    5.更新 DAC_DATA ->确定

    我在电路板上使用了 DAC60501这个过程、但不要忘记数据必须左对齐。

    此致、

    Thierry