Other Parts Discussed in Thread: ADS7828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7828 大家好、
如果其中一个输入通道引脚在向器件施加电源轨之前施加1.8V 电压、会发生什么情况?
这将违反-0.2V 至+Vdd + 0.2V 的数据表条件、因为 Vdd 可能为0V。 器件是否会损坏?
我们是否应该在输入端添加一个模拟开关、以便在电源轨上升且稳定之后才会施加1.8V 电压?
谢谢、
TR