This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:上电前输入通道上的电压

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/993744/ads7828-voltage-on-input-channel-before-power-on

器件型号:ADS7828

大家好、

如果其中一个输入通道引脚在向器件施加电源轨之前施加1.8V 电压、会发生什么情况?

这将违反-0.2V 至+Vdd + 0.2V 的数据表条件、因为 Vdd 可能为0V。 器件是否会损坏?

我们是否应该在输入端添加一个模拟开关、以便在电源轨上升且稳定之后才会施加1.8V 电压?

谢谢、

TR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trenton:

    是的、在不为器件供电的情况下向 ADS7828输入施加电压可能会导致长期可靠性问题和/或器件永久损坏。  将输入电流限制在10mA 以下有助于降低损坏风险、但如果这种情况经常发生、最好避免对输入施加应力。  模拟开关或具有使能引脚的运算放大器缓冲器是解决该问题的可接受方法。