This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:一个积分器发送的错误答案

Guru**** 2906860 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/993144/ddc112-wrong-answer-sent-by-one-of-the-integrator

器件型号:DDC112

尊敬的论坛:

 

我一直在使用 DDC112芯片来测量传感器产生的电荷。 我应用了 AB-150中建议的原理图、以便通过单个 DDC112获得双极电流。 (因此我将 VREF 连接到20MΩ Ω 电阻器、以获得102.4pc 的偏移()

TINT= 500µs μ s;范围 :4 (1 0)

我的通信似乎正常,测试模式运行良好以证明它 :

测试模式的输入电荷大约为-100.4pC -(-85.5) PC = 14.9pC、由于积分器 A 和 B 之间的差异、总体误差大约为±0.1pC。因此它在 AB-135中设置的13pC±20%范围内。

我在连续模式下工作、一切都在数据表的规格范围内。 您可以看到多个采集周期 :


更精确  

现在、我的问题是、在正常测量期间、A 侧和 B 侧之间存在很大的差异。 一个正在正确收集数据、而另一个始终发送错误值。 当然、我决定定期向电容器发送电压链路、以测量正弦信号。 我确实测量了这种正弦波,但每两点都有一个错误 :

如果我进行足够的缩放 ,我们就会得到:  

我们仍然可以看到介于0和6PC 之间的正弦信号、但我们也可以看到、每两点都有一个大约40pC 的错误值。 (大约20%FS)。

其中一个积分器是否会出错 ?

提前感谢您的关注和响应  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aubin、

    欢迎来到 E2E 论坛!!  

    是否可以为我们的 TM (测试模式)和正常测量参考显示您的测试设置配置? 除了为正常测量取消激活 TM 之外、您还有什么变化吗? 请尝试更改范围并查看误差是否与绝对充电值保持恒定。 如果您有多个测试硬件、其他通道和其他器件是否会发生这种情况?

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!  

    感谢您的回答!  
    我将分步回答您的问题:  

    是否可以为我们的 TM (测试模式)和正常测量参考显示您的测试设置配置?

    通过提及块1,我指的是 :

    电阻器 R (20MΩ)连接到红色十字线、如图4中的 AB-150中所述 :

    除了为正常测量取消激活 TM 之外、您还有什么变化吗?

    唯一改变的是引脚测试和 STM32板上的引脚之间的电缆、该电缆在 TM 中连接并在正常测量中被移除。

    请尝试更改范围并查看误差是否与绝对充电值保持恒定。

    误差在38pC 左右是恒定 的:

    Rg3 :36.7pC

    Rg4 :37pC

    RG5 :36.5.

    RG7 :38.8

     

    并且在绝对值中也几乎恒定 (除了 RG7外、大约为140pC):

    Rg3 :140.2pC

    Rg4 :140.4pC

    RG5 :140pC

    RG7 :150.5pC

     

    我想提醒一下、我尝试施加最大的电流、允许在每个积分周期(500µs μ s)内充电102.4pC。

     

    如果您有多个测试硬件、其他通道和其他器件是否会发生这种情况?

    是的、另一个通道以完全相同的方式发生这种情况。 不幸的是,我没有任何其它可操作设备可供测试。

    再次感谢您的参与!  

    真诚地说、

    Aubin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想补充三件关于其中一个系统生成器发送的错误值的事情:  


    第一个:  


    我在答案中研究了误差的最大值(绝对值为140pC)以上,但实际上我们可以看到两个主要阈值: 125pC 和140pC,非常精确:  

    第二个:


    误差的值与色调无关。 我在500µs μ s 和1ms 处尝试使用 tint、该值仍然为125pC 和140pC。

    第三个:  

    这个问题是来自尝试使用双极电流、我 修改了电子器件、将其作为 DDC112建议的标准测量方法使用正范围进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想补充另一个信息。 为了访问两个积分器的输出电压,我定义了范围0:  

    对于100pF 电容器、我们可以看到、当 CONV 切换时、IntegatorB 运行异常、因此当 S_INTB 应该为1时...

    也许您现在有更多的要素来帮助我解决这个问题。 再次感谢你。

    此致、

    Aubin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aubin、

    感谢您提供的所有附加信息。 我们会回来的。  

    谢谢

    -TC