尊敬的论坛:
我一直在使用 DDC112芯片来测量传感器产生的电荷。 我应用了 AB-150中建议的原理图、以便通过单个 DDC112获得双极电流。 (因此我将 VREF 连接到20MΩ Ω 电阻器、以获得102.4pc 的偏移()
TINT= 500µs μ s;范围 :4 (1 0)
我的通信似乎正常,测试模式运行良好以证明它 :

测试模式的输入电荷大约为-100.4pC -(-85.5) PC = 14.9pC、由于积分器 A 和 B 之间的差异、总体误差大约为±0.1pC。因此它在 AB-135中设置的13pC±20%范围内。
我在连续模式下工作、一切都在数据表的规格范围内。 您可以看到多个采集周期 :

更精确

现在、我的问题是、在正常测量期间、A 侧和 B 侧之间存在很大的差异。 一个正在正确收集数据、而另一个始终发送错误值。 当然、我决定定期向电容器发送电压链路、以测量正弦信号。 我确实测量了这种正弦波,但每两点都有一个错误 :

如果我进行足够的缩放 ,我们就会得到:

我们仍然可以看到介于0和6PC 之间的正弦信号、但我们也可以看到、每两点都有一个大约40pC 的错误值。 (大约20%FS)。
其中一个积分器是否会出错 ?
提前感谢您的关注和响应