This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60501:适合直接驱动电缆

Guru**** 2350060 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC60501
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/992886/dac60501-suitability-for-directly-driving-a-cable

器件型号:DAC60501

我计划使用 DAC60501的输出来驱动长度介于1英尺和10英尺之间的电缆。  与我一直关注的运算放大器相比、DAC 的 CLOAD 规格看起来很不错。  DAC60501是适合驱动电缆还是我不考虑什么?  您可以假设电缆电容为每英尺15pF。

此致、

Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您也应该考虑电感负载、具体取决于您是要寻找快速开关、还是希望输出也处理动态电流负载。

    通常、我不建议将 DAC 输出直接连接到电缆端子。  我可能具有过度保护功能、但我建议使用一些小型串联元件来帮助处理容性负载(5 10Ω)、如果您想消除误接线或其他短路负载的可能性、则可以考虑使用一些瞬态电压保护二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul。  我确实希望快速开关、因为这将驱动激光器、在这种情况下、电压通常会在极端条件下快速切换。  我想知道 DAC 中的运算放大器缓冲器与 TI 提供的分立式运算放大器有何不同。  鉴于 DAC 的 CLOAD 规格令人印象深刻、似乎缓冲器的特性已经过优化、因此它可以在采样保持应用中驱动大电容值(数据表中有一节介绍了该值)。  通过允许缓冲器处理更多电容、是否存在折衷?  如果是、缓冲器特性的哪一方面会受到影响?

    您可以指出、电缆包含大量电感、而 PCB 上的采样保持主要是电容性的。   最终、我最好将 DAC 定位在靠近激光器的位置、并使用数字信号与 DAC 连接。  但与此同时、我需要在该设计中通过电缆发送模拟信号、因此我想了解这些限制。  我可以看到添加的电阻如何与电缆一起形成 RC 滤波器、从而降低振铃的音调。  感谢您的见解。  这在很大程度上帮助我了解我需要如何解决这个问题。

    此致、

    Greg