This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60501:短路持续时间

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/992887/dac60501-short-circuit-duration

器件型号:DAC60501

输出短路持续时间的绝对最大规格是多少?  具体而言、我对 VOUT 与 AGND 之间的短路感兴趣、但我也有兴趣了解 VOUT 与 VDD 之间的相关信息。

此致、

Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    没有最大值、器件可能会无限期地保持这种状态、但需要注意以下几点:

    短路情况通常意味着器件内部有更多的功率耗散。 这些器件具有一些温度系数(请查看热性能信息表)、因此根据耗散的功率和环境温度、您可能会使器件加热到超过其绝对值。 最大 额定值)。  此器件能够耗散的最大功率非常有限、因此根据环境温度、您应该可以正常工作。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul。  听得好。  我刚刚查看了热性能信息表、然后访问 SPRA953链接。  这是一份复杂的应用报告!  TJ  和 RθJA Ω 的标准方程太差 "导致极错误的值"。  最坏情况下的功率耗散是当 Vout 为5V 且对地短路时。  典型的短路输出电流为30mA、从而导致器件中耗散5 * 0.03 = 0.15W。  这看起来功耗不大。  假设采用 DGS 封装并将功率插入 TJ 公式、则在70摄氏度环境  TJ 下 、TJ 为95摄氏度。 这 大大低于  该器 件的最大 TJ 150摄氏度。我觉得该器件能够承受这种情况会很舒服。  在正常条件下、负载电流将远低于30mA。

    如果您发现我写的内容有任何问题、请告诉我。  否则、我会感到设备不会在短路情况下损坏。

    谢谢!

    此致、

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以正确理解这一点、但请注意、虽然绝对最大值为150°C、但我们仅将性能指定为125°C

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。  感谢您的澄清。  幸运的是、电路不需要在短路情况下执行。  只需靠生存。

    非常感谢您帮助回答此问题!

    此致、

    Greg